结果:找到"超宽带UWB雷达 人体检测",相关内容814条
  • 生命体征监测雷达,硬核科技“变身”健康监测的好帮手
  • 随着社会的发展进步,人们对健康管理的重视程度逐步增加,对自身或家人健康状况进行监测的需求也日益增多。睡眠是人体恢复和修复的重要过程,良好的睡眠质量对于我们的身心健康至关重要。高质量的睡眠可以增强我们的免疫系统,提高记忆力和注意力,保持良好的生活状态。而睡眠质量不佳,可能会导致心脏病、糖尿病、抑郁症等一系列健康问题。因此,了解我们的睡眠质量,采取适当的措施来改善它,是非常必要的。近年来,越来越多人选择智能设备来居家监测睡眠质量。通过监测睡眠,我们可以了解睡眠过程中的心率、呼吸、运动和睡眠深度等信息,进而评估睡眠质量,以及识别出可能存在的问题。生命体征监测雷达模组是一款基于超宽带(UWB)生物雷...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB 征监 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-22 09:35:00
  • 养老领域的跌倒检测雷达和生命体征雷达
  • 1、跌倒雷达跌倒检测雷达主要由4个部分组成:传感器、数据处理单元和用户控制单元。传感器采用智能材料制成,它能以每秒200次的速度测量人和物体之间的距离。一旦发现人没有跟上自己的步伐,就会触发控制单元向用户发送警告信息和警报。用户控制单元是一款嵌入式计算机,它能够控制信号处理芯片、无线模块、电源和外部设备。用户可以通过手机APP软件来设定所需要检测到的物体类型及其大小,包括:人或者物体是否在移动、是否在跳跃、距离有多远、有多高、有多少体重等等。检测到人体移动后,设备将向用户发出警报并提示注意事项。如果老人长时间没有移动,雷达也会发出警报,以提示老人保持警惕,以免发生意外。当雷达检测到用户跌倒时...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 跌倒 生命 UWB 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-07 14:44:00
  • UWB超宽带生命体征监测雷达模组
  • SW-UWB-M-A2X2是一款工作于UWB频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率。该雷达模组由发射和接收天线、雷达芯片和MCU等组成(如图1-1),MCU内带有算法固件,直接生成检测结果,可通过UART接口与雷达模组进行控制和数据传输。1)该雷达模组的详细功能如下:检测人体的存在:在设定的检测范围内,实时检测是否存在活的人体;测量体征参数:对存在的人体,实时测量呼吸率、心率、体动、距离等参数;2)该雷达模组具有如下特点:在检测范围内,可稳定检测到人体存在,不论人体处于走动、站立甚至静卧状态工作于UWB频段,相比于24...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB 模组 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-22 11:23:00
  • 超宽带UWB人体检测雷达的原理与应用
  • 超宽带(UWB)人体存在检测雷达模组,能通过发射、接收和处理电磁波对探测区域进行扫描,通过微动感知室内环境是否有人存在,实现人体存在及运动的无线感应功能。模组由射频天线、雷达芯片和高速主频MCU组合而成,依赖稳定灵活优越的算法架构核心,解决用户的各种场景探测需求。可搭载上位机或者主机,通过UART灵活地从模组读取感应状态和数据,供用户定制开发。应用场景:智慧酒店探测客房是否有人实现酒店智能化管理,提升入住体验,并且能有效避免隐私问题。通过客房有无人实现无卡自动开关电客人离开后清洁整理房间客房有无人远程监控管理智能家居探测房间内人体存在及活动状态,搭配其他智能设备,实现家电智能化联动,为...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-19 14:16:00
  • UWB超宽带雷达技术优点
  • UWB超宽带雷达技术是一种专为精准定位和安全通信而设计的技术,具有以下优点:1.定位精度高:UWB技术利用纳秒级非正弦波窄脉冲传输数据,能够实现厘米级的定位精度,远高于传统的无线定位技术,如Wi-Fi、蓝牙等。2.传输速率高:UWB技术具有非常高的数据传输速率,可以达到几百Mbps到几Gbps,这使得它非常适合高速数据传输和实时通信应用。3.抗干扰能力强:UWB信号具有极窄的脉冲宽度和极宽的频带,这使得它具有很强的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。4.系统容量大:由于UWB信号具有极高的带宽,因此可以同时容纳多个用户或设备在同一空间内进行通信和定位,而不会相互干扰。5.功耗低:UW...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: UWB 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-18 15:32:00
  • 引脚与焊盘未对应怎么解决
  • 在做蓝桥杯的试题,原理图的DRC检测老是有这个信息提醒,自己又不知道哪里出问题了
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: DRC 发帖人:surprised 发帖时间:2024-01-23 13:07:00
  • 海凌科雷达模块资料下载地址
  • 版主勿删,这个是我方在商城出售产品的补充说明目前2款雷达已经在立创上架,详细资料大家可以在下面下载,欢迎大家选购。C5183133详细介绍可以看本连接的说明:https://mp.weixin.qq.com/s/GG52yt4x_xV-pgfiSdtSuAC5183133与C5183132不同点:https://mp.weixin.qq.com/s/bbIGMEU-Cn0IUReobqwRrAC5183132升级不加价,在LD2410的基础上,加入蓝牙固件,支持BLE4.2。同时,海凌科开发了对应的APP——HLKRadarTools。各大商城均已上架,用户可自行下载。安卓版APP下载地址:...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: LD2410 LD2410B 模块 发帖人:海凌科电子 发帖时间:2022-09-21 10:27:00
  • 设计基本zigbee模块、雷达模块整合人体检测的模块
  • 基本现有成品模块集成,需要设计原理图、PCB图等1、使用2.4G雷达模块2、使用zigbee模块,把检测数据进行无线上报3、使用小MUC芯片做为中间桥定时上报雷达模回传数据4、使用外部标准5V供电DC头(5.5-2.1规格)5、支持断电检测即在外部断电后,通知MCU发送一次告知服务器已断电6、基于指定外壳大小-------------------------------如有意向,请留言
  • 所属专栏: PCB设计 标签: zigbee模块 模块 发帖人:梁山伯更好 发帖时间:2022-04-19 09:23:00
  • 雷达液位计3301HA1S1V4AM0200IBNAM1C1
  • 雷达液位计3301HA1S1V4AM0200IBNAM1C1可测量液体和浆状物料的液位。可将变送器应用于各种温度、压力、蒸汽气体混合物环境以及其他各种过程条件。1.量程0-164’(0-50m)2.精度±0.2”(±5mm)3.电源24-240VAC或DC0-60Hz4.输出第一输出:选项1:HART+4-20mA电流回路(非本质安全或本质安全选项)选项2:基金会现场总线(非本质安全或本质安全选项)第二输出:模拟4-20mA电流回路,有源或无源(非本质安全或本质安全选项)5.环境温度-40至158°F(-40至70°C)6.过程温度40至752°F(-40至400°C)7.压力范围全真空至+...
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 液位计 发帖人:本特利666 发帖时间:2019-02-13 16:47:00
  • 24GHz毫米波安防雷达产品展示-西安达豹电子科技有限公司
  • 大家好:这款雷达是一款专门用于安防的毫米波雷达,可以实现对周界目标的监测报警。特地向大家介绍一下我们公司的毫米波雷达,希望能找到合作机会。下面是我们雷达的具体参数以及实测效果视频,请查阅:在线实测视频网址:https://v.qq.com/x/page/x0641u50owh.htmlDB24M200P毫米波雷达说明1产品简介DB24M200P毫米波安防雷达,是西安达豹电子科技有限公司研制的一款用于监测运动目标的雷达,该雷达可以有效的探测到入侵周界的运动目标,并上报目标方位、大小、速度等信息,可一次性跟踪最多16个目标,其探测人的有效距离可以达到150m,距离精度0.66m,测距分辨率1.5...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 24GHz 毫米波 豹 安防 发帖人:wow1919 发帖时间:2018-05-03 18:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: